工具与软件:
您好!
我尝试在 EVM 上使用 AM62A 的 Linux SDK"10.01.00.05"。
首先、我要将"WIC"信息导入到 SD 卡中、然后启动。
然后出现以下错误。
——
U-Boot SPL 2024.04-ti-g29d0c23d67ee (2024年11月29日- 11:41:54 +0000)
SYSFW ABI:4.0 (固件版本0x000a '10.1.8--v10.01.08 (Fiery Fox)')
尝试从 MMC2引导
读取群集时出错
SPL_LOAD_IMAGE_FAT:读取映像 u-boot.img、err --22时出错
SPL:无法从所有引导设备引导
###错误###请重置主板###
——
因此、我按照以下 URL 信息将默认"tiboot3.bin"从"tiboot3-am62ax-gp-evm.bin"更改为"tiboot3-am62ax-gp-evm.bin"。
https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62AX/10_01_00/exports/docs/linux/Foundational_Components_Migration_Guide .html
要在 GP 器件上‘引导、请使用处理器 SDK 中找到的"tiboot3-am62ax-gp-evm.bin"。 ‘使用 SD/MMC 引导并将.wic 映像(WIC 文件)刷写到 SD 卡中、应在 SD 卡的引导分区中找到"tiboot3-am62ax-gp-evm.bin"。 重命名/删除预先存在的 tiboot3.bin 以及将‘"tiboot3-am62ax-gp-evm.bin"重命名为 tiboot3.bin 是引导 HS-EVM FS 器件所需的唯一更改。
但是、之后启动时、我在控制台上看不到任何登录。
当我使用 SDK 09.02.00.05时、我可以通过应用上述方法来引导。
我使用的是有点旧的 EVM (EVM 上打印为"PROC135E2")、是否是此问题的根本原因?
或者是否有任何其他过程来引导 GP 设备(在 EVM 上实现)?
此致、