This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U-Q1:DRA821U-Q1、LPDDR4配置工具

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA821U-Q1, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1467550/dra821u-q1-dra821u-q1-lpddr4-configuration-tool

器件型号:DRA821U-Q1
主题中讨论的其他器件: SysConfigDRA821

工具与软件:

您好!

我们将 DDR: MT53E2G32D4DE-046 AAT:C 与仅具有 DDRSS0的 DRA821U-Q1配合使用

在配置工具中、问题:

  1. 我们只需要设置 DDRSS0值、忽略其他 DDRSS1-3值、是否正确?
  2. 频率设置0、频率设置1和设置2?   什么是设置0、设置1和设置2?  我们是否可以设置0 min Frequency 和1 max Frequency?
  3. WL 设置 A 和 WL 设置 B? 我必须设置 A 和 B 吗? 那么设置 A 会怎么样呢?

谢谢

最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    [报价 userid="419570" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1467550/dra821u-q1-dra821u-q1-lpddr4-configuration-tool "]我们只需要设置 DDRSS0值、忽略其它 DDRSS1-3值、正确吗?[/QUOT]

    正确。 请注意、在线(SysConfig)版本甚至不会显示 DRA821的 DDRSS1-3输入。

    https://dev.ti.com/sysconfig/?product=TDA4x_DRA8x_AM67x-AM69x_DDR_Config&device=J7200_DRA821_SR1.0_alpha 

    [报价 userid="419570" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1467550/dra821u-q1-dra821u-q1-lpddr4-configuration-tool "]频率设置0、频率设置1和设置2?   什么是设置0、设置1和设置2?  我们可以说设置0最小频率和1最大频率吗?

    FS0是启动频率。 这通常是55 MHz 或更低。

    FS1/FS2应设置相同、并对应于工作频率。 DRA821支持的最大值是1600 MHz。  

    Unknown 说:
    WL set A 和 WL set B? 我必须设置 A 和 B 吗? 如何设置一个?[/QUOT]

    我不清楚这个问题。  

    ~~~~~~~~~~~~~~μ A

    作为一个小请求-由于此问题是对现有主题帖的跟进、您是否可以 使用现有主题帖进行跟进问题、而不是创建新的 TT?

    谢谢!
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我指的是 WLS 选项:WL set A 和 WL set B、我应该选择哪一个?目前是 WL set A for EVM。

    谢谢

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的内存数据表和/或供应商没有指示要使用的写入延迟集合、那么我建议将其保留为设置 A

    此致、
    Kevin