主题中讨论的其他器件: SysConfig、 DRA821
工具与软件:
您好!
我们将 DDR: MT53E2G32D4DE-046 AAT:C 与仅具有 DDRSS0的 DRA821U-Q1配合使用
在配置工具中、问题:
- 我们只需要设置 DDRSS0值、忽略其他 DDRSS1-3值、是否正确?
- 频率设置0、频率设置1和设置2? 什么是设置0、设置1和设置2? 我们是否可以设置0 min Frequency 和1 max Frequency?
- WL 设置 A 和 WL 设置 B? 我必须设置 A 和 B 吗? 那么设置 A 会怎么样呢?
谢谢
最大值