This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:在线 SysConfig 无法选择此 AM62器件:AM6232ATCGHAALW

Guru**** 2470960 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1445393/processor-sdk-am62x-online-sysconfig-cannot-select-this-am62-part-am6232atcghaalw

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

香榭丽舍大街

 我们发现在线 SysConfig 无法选择此器件。 => AM6232ATCGHAALW

  是否有解决此问题的方法?

BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RIO:

    感谢您的提问。

    我正在内部检查、请允许一些时间再回来。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RIO:

    对于此处的延迟、我们深表歉意。

    [报价 userid="85279" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1445393/processor-sdk-am62x-online-sysconfig-cannot-select-this-am62-part-am6232atcghaalw "]我们发现在线 SysConfig 无法选择此器件。 => AM6232ATCGHAALW[/QUOT]

    我可以看到上述器件显示在在线 SysConfig 工具中。 您提到的器件具有两个 A53内核(具有 T 级速度和基本功能)、以及工具中启用的 PRUSS。

    请参阅下图。

    希望上述内容得到澄清。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Tushar、您好:

    好的、谢谢、我将关闭此售票。

    BR Rio