请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X 主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
香榭丽舍大街
我们发现在线 SysConfig 无法选择此器件。 => AM6232ATCGHAALW
是否有解决此问题的方法?
BR Rio

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
香榭丽舍大街
我们发现在线 SysConfig 无法选择此器件。 => AM6232ATCGHAALW
是否有解决此问题的方法?
BR Rio

尊敬的 RIO:
对于此处的延迟、我们深表歉意。
[报价 userid="85279" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1445393/processor-sdk-am62x-online-sysconfig-cannot-select-this-am62-part-am6232atcghaalw "]我们发现在线 SysConfig 无法选择此器件。 => AM6232ATCGHAALW[/QUOT]我可以看到上述器件显示在在线 SysConfig 工具中。 您提到的器件具有两个 A53内核(具有 T 级速度和基本功能)、以及工具中启用的 PRUSS。
请参阅下图。

希望上述内容得到澄清。
此致、
Tushar