This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U-Q1:DRA821U-Q1

Guru**** 2470850 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA821U-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1467698/dra821u-q1-dra821u-q1

器件型号:DRA821U-Q1
主题中讨论的其他器件: DRA821

工具与软件:

大家好、团队成员:

我在一个新工程中选择了 DRA821U-Q1系列处理器。 关于这款处理器、我有几个问题。

1.我们要求3个1Gbps RGMII 以太网端口同时进行数据传输。 这些寄存器不用于互联网连接、而是用于从一个电路板到另一个电路板的数据传输。

请建议它的 DRA821U-Q1是否可用于此应用

此致、

Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    1. 我们需要3个1Gbps RGMII 以太网端口来同时进行数据传输。 这些将不用于互联网连接、而是用于从一个电路板到另一个电路板的数据传输。

    是的、您可以将 DRA821用于、因为它具有4个外部以太网端口。

    此致、
    Sudheer