请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA821U-Q1 主题中讨论的其他器件: DRA821
工具与软件:
大家好、团队成员:
我在一个新工程中选择了 DRA821U-Q1系列处理器。 关于这款处理器、我有几个问题。
1.我们要求3个1Gbps RGMII 以太网端口同时进行数据传输。 这些寄存器不用于互联网连接、而是用于从一个电路板到另一个电路板的数据传输。
请建议它的 DRA821U-Q1是否可用于此应用
此致、
Jitendra