This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:MAIN 域上的热复位后、M4 IRAM、DRAM 内容会发生什么情况?

Guru**** 2470860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1463734/am623-what-happens-to-m4-iram-dram-contents-after-warm-reset-on-main-domain

器件型号:AM623

工具与软件:

您好!

我正在尝试找到一种将数据从 R5内核应用程序传递到 SBL 的方法。 由于 MSRAM 内容在复位后复位、因此我想将 MCU M4复位隔离、并使用其 RAM 存储器存储共享变量。

下面是我的问题。

1.在热复位后 M4 RAM 是否会保留其内容? 如果为真、是否应将 M4复位为独立复位才能实现该功能?
2.如果 M4被复位是隔离的、R5内核是否可以访问 M4 RAM? 文档说明、在这种情况下、对 MAIN 的访问受限。

谢谢你。

此致、
Upendar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Upendar、

    用户可以将 M4F 内核与主域隔离。

    之后、如果用户进行 SOC 主域复位、则复位仅通过主域而不是 MCU 域传播。

    在 M4F 情况下、IRAM 和 DRAM 完全隔离、保留之前的内容。

    实际上、M4F 可配置为完全隔离或部分隔离。 如果采用部分隔离式、则可以从 R5F 内核访问 M4F 存储器和 M4F 外设。

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil、您好!

    感谢您的解释。  

    变量"pscMain2MCUDisable"控制从 MAIN 域到 MCU 域的访问。 对吧?

    也许,您能解释一下"resetReqIsr"的功能吗? 该 ISR 是否也控制硬件热复位引脚或软件热复位上的操作?

    再次感谢。

    此致、
    Upendar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Upendar、

    我正在查看您的问题,您可能会 在今天得到回复。

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Upendar、

    变量"pscMain2MCUDisable"控制从 main 到 MCU 域的访问。 对吧?
    [报价]

    是的、上述标志决定从主域访问 MCU 外设。

    也许、您能提供一些关于"resetReqIsr"功能的解释吗? 该 ISR 是否还控制硬件热复位引脚或软件热复位的操作?[/QUOT]

    此重置 IRQ 将决定是否应通过主域传播重置。

    该逻辑基于以下代码。

        /*允许主域重置为 propogate */
        SoC_setMCUResetIsolationDone (0);

    对于硬件和软件、都应触发复位 ISR。

    此致、
    Anil。
    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil、您好!

    感谢您提供的信息。

    我已实现复位隔离、它按预期运行。 但每个内核的复位时间不同。 这里、我 从 R5F_1_0调用了一次 SOC_generateSwWarmResetMainDomain、从 R5F_0_1调用了其他时间。 R5F_1_0中的复位速度更快。 从 R5F_0_1开始、复位大约需要8秒。


    如果您知道这种情况、请告知我。

    谢谢你。

    此致、
    Upendar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Upendar、

    您能否确认您使用的是哪种器件、AM62X 或任何其他 SOC?

    因为 AM62X 只有一个 R5F 内核。

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil、您好!

    我使用具有4个内核的 AM64x。

    谢谢你。

    此致、
    Upendar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Upendar、

    上述行为不正确。

    即使您确实从 R5F0_0或 R5F0_1或任何其他内核进行了复位、结果也是相同的。

    在您启动 SOC 复位时、SOC 会快速复位。

    您能分享一下您的代码吗? 我可以查看它们。

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil、您好!

    谢谢你。 则需要花费一些时间才能触发复位。 在尝试调试。 如果需要、我将创建一个相关问题。 我将结束该问题。

    此致、
    Upendar