This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:MII1_RXD3在数据表中的说明

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1468204/am3352-mii1_rxd3-description-on-the-datasheet

器件型号:AM3352

工具与软件:

您好!

我打算使用 AM3352引脚连接到 DP83826。 我知道这些引脚可用作 MII、对吗?

产生该问题的原因是数据表在引脚名称下显示"MII1_RXD3"、但在信号名称下显示"gmii1_rxd3"。

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor

    感谢您的提问。

    此处的 MII 表示媒体独立接口-这可以是下面所示的接口。

    多达两个工业千兆位以太网 MAC (10,100,1000Mbps)–集成交换机–每个 MAC 支持 MII、RMII、RGMII 和 MDIO 接口–以太网 MAC 和交换机可独立于其他功能运行–IEEE 1588v1精确时间协议(PTP)

    GMII 千兆位媒体独立接口(GMII)  

    表4-42. GEMAC_CPSW/MII1信号说明

    gmii1_rxd3 MII 接收数据位3 I N17 L17

    此致、

    Sreenivasa