请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 工具与软件:
您好!
我打算使用 AM3352引脚连接到 DP83826。 我知道这些引脚可用作 MII、对吗?
产生该问题的原因是数据表在引脚名称下显示"MII1_RXD3"、但在信号名称下显示"gmii1_rxd3"。

谢谢!
Conor
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Conor
感谢您的提问。
此处的 MII 表示媒体独立接口-这可以是下面所示的接口。
多达两个工业千兆位以太网 MAC (10,100,1000Mbps)–集成交换机–每个 MAC 支持 MII、RMII、RGMII 和 MDIO 接口–以太网 MAC 和交换机可独立于其他功能运行–IEEE 1588v1精确时间协议(PTP)
GMII 千兆位媒体独立接口(GMII)
表4-42. GEMAC_CPSW/MII1信号说明
gmii1_rxd3 MII 接收数据位3 I N17 L17
此致、
Sreenivasa