工具与软件:
您好!
我正在使用 PSDK 版本09.02.01.10和 MCU+SDK 版本09.02.01.08的 SK-AM62P-LP 板。 我已上传裸机代码、R5F_WKUP 域上的显示集群图像可以正常运行。 您能否提供有关如何为 R5F_WKUP 显示仪表组图像创建新小工具和文本数据的参考文档或指导? 我目前使用的是 SK-LCD 10.1英寸 TExaS 显示器。
此致、
Veerapandiyan V.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我正在使用 PSDK 版本09.02.01.10和 MCU+SDK 版本09.02.01.08的 SK-AM62P-LP 板。 我已上传裸机代码、R5F_WKUP 域上的显示集群图像可以正常运行。 您能否提供有关如何为 R5F_WKUP 显示仪表组图像创建新小工具和文本数据的参考文档或指导? 我目前使用的是 SK-LCD 10.1英寸 TExaS 显示器。
此致、
Veerapandiyan V.
您好!
[quote userid="545048" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1439737/sk-am62p-lp-display-sub-system-dss-how-to-add-new-widget-and-text 关于如何为 R5F_WKUP 显示群集图像创建新小工具和文本数据的任何参考文档或指导?没有关于如何创建新文本数据的文档。 我会向团队了解更多详细信息。
您能否附加在 R5内核上运行的代码?
此致、
Aparna
您好!
我无法立即访问 OLDI 面板进行测试。 请进行以下实验、以使用自定义图像替换现有的安全图标:
1) 1)将自定义图像转换为十六进制代码: https://onlinetools.com/image/convert-image-to-hex-codes
2) 2)将 gFrameTellTaleData1[]和 gFrameTellTaleData0[]的现有值替换 为中所需的生成值 examples/drivers/DSS_display_share/smes/ dss_display_sample.h
3) 3)运行显示共享示例。
请告诉我该实验的结果。
要调整要显示的图像的大小、可以修改以下宏的值。 
此致、
Aparna
尊敬的 Aparna:
我成功更改了安全图标、使其能够以300x255像素分辨率工作、并且能够按预期工作。 但是、当我尝试使用不同的分辨率(如960x600像素)时、安全图标不会显示。 似乎只支持 BMP 文件、因为 PNG 和 JPEG 格式不起作用。 我连接了960x600
以供参考。 随附的屏幕截图

我正在使用图像到十六进制文件下载链接: https://sourceforge.net/projects/lcd-image-converter/
如何调整自定义照片的大小以适合全尺寸? 请提供指导。
此致、谢谢。
维拉潘迪扬·维拉潘迪扬·维拉潘迪扬