This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62P-LP:显示子系统(DSS)如何添加新的小工具和文本

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62P-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1439737/sk-am62p-lp-display-sub-system-dss-how-to-add-new-widget-and-text

器件型号:SK-AM62P-LP

工具与软件:

您好!

我正在使用 PSDK 版本09.02.01.10和 MCU+SDK 版本09.02.01.08的 SK-AM62P-LP 板。 我已上传裸机代码、R5F_WKUP 域上的显示集群图像可以正常运行。 您能否提供有关如何为 R5F_WKUP 显示仪表组图像创建新小工具和文本数据的参考文档或指导? 我目前使用的是 SK-LCD 10.1英寸 TExaS 显示器。

此致、

Veerapandiyan V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="545048" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1439737/sk-am62p-lp-display-sub-system-dss-how-to-add-new-widget-and-text 关于如何为 R5F_WKUP 显示群集图像创建新小工具和文本数据的任何参考文档或指导?

    没有关于如何创建新文本数据的文档。 我会向团队了解更多详细信息。

    您能否附加在 R5内核上运行的代码?

    此致、
    Aparna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aparna:

    我使用了您提供的示例代码、目前仅显示默认小工具。 还附加了相应的图像以供您参考。

    您能否提供有关如何为 R5F_WKUP 显示仪表组图像创建新小工具和文本数据的指导或参考文档?

    如果需要进一步的详细信息或说明、请告知我。

      

    此致、

    Veerapandiyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的分享。 请允许我在3个工作日内回复此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aparna:

       感谢您的答复。 我在等你的答复。

    此致、

    维拉潘迪扬·维拉潘迪扬·维拉潘迪扬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    显示仪表组图像是从 A53 Linux 生成的。 只会从 Wkup R5显示启动界面和安全图标。 您要在何处定制图像? 用例是什么?

    此致、
    Aparna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aparna:  

    通过 R5处理器显示安全图标。 在 A53操作系统崩溃时、是否可以将这些图标替换为图像或文本? 此外、我可以放大图像或文本以覆盖全屏还是半屏吗? 如果是、您能否提供实现此定制的步骤?

    此致、

    维拉潘迪扬·维拉潘迪扬·维拉潘迪扬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aparna:

    目前、当 A53 Linux OS 崩溃时、R5处理器会显示安全图标。 我需要:

    1. 将这些安全图标替换为自定义文本或图像。
    2. 将显示屏调整为全屏或半屏、以获得更好的可见性。

    能否提供实施这些更改的步骤? 6天内没有回复、这是一项紧急要求。 请尽快回复。

    此致、

    维拉潘迪扬·维拉潘迪扬·维拉潘迪扬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法立即访问 OLDI 面板进行测试。 请进行以下实验、以使用自定义图像替换现有的安全图标:

    1) 1)将自定义图像转换为十六进制代码: https://onlinetools.com/image/convert-image-to-hex-codes

    2) 2)将 gFrameTellTaleData1[]和 gFrameTellTaleData0[]的现有值替换 为中所需的生成值 examples/drivers/DSS_display_share/smes/ dss_display_sample.h

    3) 3)运行显示共享示例。

    请告诉我该实验的结果。

    要调整要显示的图像的大小、可以修改以下宏的值。

    此致、
    Aparna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aparna:

    我在等你的答复。

    此致、

    维拉潘迪扬·维拉潘迪扬·维拉潘迪扬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aparna:

    我正在等待您的重播。

    此致、

    维拉潘迪扬·维拉潘迪扬·维拉潘迪扬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aparna:

    我正在等待您的重播。

    此致、

    维拉潘迪扬·维拉潘迪扬·维拉潘迪扬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aparna:

    在过去的十天里,我一直在等待你的重播。

    此致、

    维拉潘迪扬·维拉潘迪扬·维拉潘迪扬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aparna:

          我成功更改了安全图标、使其能够以300x255像素分辨率工作、并且能够按预期工作。 但是、当我尝试使用不同的分辨率(如960x600像素)时、安全图标不会显示。 似乎只支持 BMP 文件、因为 PNG 和 JPEG 格式不起作用。 我连接了960x600  

    以供参考。 随附的屏幕截图

    我正在使用图像到十六进制文件下载链接: https://sourceforge.net/projects/lcd-image-converter/

    如何调整自定义照片的大小以适合全尺寸? 请提供指导。

    此致、谢谢。
    维拉潘迪扬·维拉潘迪扬·维拉潘迪扬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aparna:

    我尝试了很多方法、但在如何解决问题时遇到了身份验证错误。 附加的也是错误消息。

    此致、谢谢。
    维拉潘迪扬·维拉潘迪扬·维拉潘迪扬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否仍然看到此问题?

    此致、
    Aparna