This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J742S2-PROCESSOR-SDK:升级 SDKLA 集成工作流程

Guru**** 2470360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1467074/j742s2-processor-sdk-upgrading-sdkla-integration-workflow

器件型号:J742S2-PROCESSOR-SDK

工具与软件:

您好、  

我想知道是否有升级 SDKLA 的工作流程  
我找到一些可以提取的可用存储(即 board-support/trusted-firmware-a-2.11+git)  

如有必要、我将从 SDKLA v10升级到 v10.1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、很抱歉耽误你的时间。 请将问题分配给我们的专家。

    谢谢!
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahmoud:

    您到底要迁移什么? 您只需安装最新的 SDK、然后查看您的补丁是否应用于 board-support 目录下的存储库中。

    您还可以查看存储库的源并检查每个版本的上次提交的标记。

    此致!
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jared、您好!  
    我有 SDKLA V10、需要将 SDKLA10.1集成到工程中、
    所以我的问题是,我是否总是期望,如果我正在集成它与提交哈希在每一个你提供的存储库,它将是相同的提供的 SDK 安装程序,或者 SDK 安装程序有差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahmoud:

    SDK 中包含一些未提交的文件。 这些是针对 edgeea 和 ADAS 版本构建的 Yocto 工件、因为补丁并不会交付到核心 SDK 存储库中。

    例如、以下文件不是交付给 ti-linux-kernel、但可在 SDK 版本中找到:

    arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j784s4-edgeai-apps.dtso
    arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j784s4-rtos-memory-map.dtsi
    arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j784s4-vision-apps.dtso

    这些更改可以在 meta-edgeai Yocto 层中找到。

    此致!
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jared