工具与软件:
您好、
我想知道是否有升级 SDKLA 的工作流程
我找到一些可以提取的可用存储(即 board-support/trusted-firmware-a-2.11+git)
如有必要、我将从 SDKLA v10升级到 v10.1
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、
我想知道是否有升级 SDKLA 的工作流程
我找到一些可以提取的可用存储(即 board-support/trusted-firmware-a-2.11+git)
如有必要、我将从 SDKLA v10升级到 v10.1
尊敬的 Mahmoud:
SDK 中包含一些未提交的文件。 这些是针对 edgeea 和 ADAS 版本构建的 Yocto 工件、因为补丁并不会交付到核心 SDK 存储库中。
例如、以下文件不是交付给 ti-linux-kernel、但可在 SDK 版本中找到:
arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j784s4-edgeai-apps.dtso arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j784s4-rtos-memory-map.dtsi arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j784s4-vision-apps.dtso
这些更改可以在 meta-edgeai Yocto 层中找到。
此致!
Jared