This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:基于 ROM 的唯一只读序列号

Guru**** 2470360 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1468688/processor-sdk-am64x-unique-rom-based-read-only-serial-number

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X
主题中讨论的其他器件:TMDS64EVM

工具与软件:

大家好、我运行的 TMDS64EVM 没有操作系统。

问题1、尽管存在外部闪存设备。  您的 内部 ROM 中是否具有可供我读取的唯一序列号或部件号?

2.如果你有,你能指出如何使用例如: sciclient 阅读该唯一的数字。

当然、也可以对外部闪存进行编程、添加一些 SN、将该 SN 设置为只读。   但我不知道如何区分评估板  TMDS64EVM?

如果我有两个 am64x CPU、 您如何区分它们?

谢谢