请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X 主题中讨论的其他器件:TMDS64EVM
工具与软件:
大家好、我运行的 TMDS64EVM 没有操作系统。
问题1、尽管存在外部闪存设备。 您的 内部 ROM 中是否具有可供我读取的唯一序列号或部件号?
2.如果你有,你能指出如何使用例如: sciclient 阅读该唯一的数字。
当然、也可以对外部闪存进行编程、添加一些 SN、将该 SN 设置为只读。 但我不知道如何区分评估板 TMDS64EVM?
如果我有两个 am64x CPU、 您如何区分它们?
谢谢