This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:具有 GPMC 的四个以太网接口

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1466652/am6442-four-ethernet-interfaces-with-gpmc

器件型号:AM6442
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

我正在与一位客户合作、该客户试图确定是否可以在不受引脚多路复用限制的情况下使用四个带 GPMC 的以太网接口。 以下是用例详细信息:

  • 2个在交换机配置中使用 PRU-ICSSG 的以太网接口。 可以是10/100模式或10/100/1000模式。
  • 2个独立 MAC 10/100模式的以太网接口
  • 为客户实施的自定义串行协议保留1个 PRU-ICSSG。 不适用于以太网接口。
  • GPMC、8位模式可以、但有合理数量的地址位、假设为10。 AD 复用模式良好。

我认为、如果没有引脚多路复用冲突、就不可能实现这一点。 使用 SysConfig 工具、我们发现从 GPMC 地址行3开始的冲突无法解决。

请确认、如果没有引脚多路复用冲突、则无法实现此用例。

谢谢!

Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Stuart、

    感谢您的提问。

    请参阅以下内容

    https://www.ti.com/lit/an/spradh8/spradh8.pdf

    请分享 PINmux。

    我怀疑您提到的上述配置可能会导致资源冲突。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa,

    几乎任何我尝试的组合、和 GPMC 模式、都会导致从 GPMC 地址行3开始的冲突。

    e2e.ti.com/.../AM64_5F00_4ETH_5F00_GPMC.syscfg

    我很确定这是不可能的,并寻找确认,我没有错过一些东西使它成为可能。

    谢谢!

    Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Stuart、

    感谢您提供 的意见。

    我同意您关于资源冲突的看法。

    让我再向专家核实一下。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Stuart、

    在接口方面是否有一些偏好- RMII、RGMII、MII 等

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 PRU-ICSSG 交换机上、需要 RGMII。 在另外两个端口上、可以使用任何接口(RMII、RGMII、MII)、要求为10/100、最好是 RMII、因为这是该设计当今替代的现有设计用于直接与 FGPA 通信、而其中没有 PHY。

    谢谢!

    Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stuart、

    谢谢你。

    从较高层次看、这似乎与配置相冲突。

    您是否知道客户想要使用的 GPMC 配置。

    使用的引脚数会随 GPMC 接口配置而变化、不确定这是否有用

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们可以使用 GPMC 接口进行灵活操作、但我找不到从地址3开始没有地址线冲突的数据宽度、同步或非同步、多路复用或非多路复用的任何组合。

    谢谢!

    Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Stuart、

    谢谢你。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Stuart、

    如果客户可以使用1个 CPSW 以太网端口和3个 ICSSG 端口、则可以使用 GPMC。

    这将限制可用的 PRU IO 数量。

    不确定这是否可行。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa,

    谢谢您的建议。 我们已经了解了这一点。 遗憾的是、它们需要将其中一个 PRU-ICSSG 子系统用于另一个自定义接口、而该接口不可用于以太网用途。

    谢谢!

    Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Stuart、

    谢谢你。

    我没有任何额外输入。  

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有 PRU 可用性、如果占用 PCB 空间、可能需要寻找通过 SPI 连接的 MAC + PHY。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、外部 SPI MAC 也不是理想选择。 可能的前进路径将是使用 GPMC 以外的接口。 正在考虑的候选人包括:

    • PCIe 连接
    • OSPI
    • 特性
    • FSI

    我们希望确保 GPMC 在寻求替代途径之前不是一种选择。 我想我们已经结束了该调查。

    谢谢!

    Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Stuart、

    感谢您提供的意见。

    此致、

    Sreenivasa