主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
我正在与一位客户合作、该客户试图确定是否可以在不受引脚多路复用限制的情况下使用四个带 GPMC 的以太网接口。 以下是用例详细信息:
- 2个在交换机配置中使用 PRU-ICSSG 的以太网接口。 可以是10/100模式或10/100/1000模式。
- 2个独立 MAC 10/100模式的以太网接口
- 为客户实施的自定义串行协议保留1个 PRU-ICSSG。 不适用于以太网接口。
- GPMC、8位模式可以、但有合理数量的地址位、假设为10。 AD 复用模式良好。
我认为、如果没有引脚多路复用冲突、就不可能实现这一点。 使用 SysConfig 工具、我们发现从 GPMC 地址行3开始的冲突无法解决。
请确认、如果没有引脚多路复用冲突、则无法实现此用例。
谢谢!
Stuart