This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:AM62A 和 TDA4VEN 之间的 C7x+MMA 版本

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67A, AM68A, TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1468025/am62a7-q1-c7x-mma-versions-between-am62a-and-tda4ven

器件型号:AM62A7-Q1
主题中讨论的其他器件:AM67AAM68ATDA4VM

工具与软件:

您好!  

查看 AM62A 和 TDA4EN 的比较时、我注意到 TDA4EN 支持直方图、而 AM62A 不支持直方图。 这使我相信、C7x 子系统有2个不同版本:

问题:

1.这些器件之间的 C7x 版本有哪些(TRM 中未提及)

2.这些版本之间还有哪些 C7x+MMA 区别?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以更正这些 C7x 不相同。 AM62A 使用 C7504、而 TDA4AEN (在架构上与 AM67A 非常相似)使用 C7524。 因为 C7是一个封闭的体系结构,所以低层次的特征是不能直接访问的——C7xMMA 被视为黑盒 AI 加速器。

    也就是说、有一些差异会影响用户级别

    • 增加了 L2高速缓存大小(AM62A 中为1.25MB、TDA4AEN 中为2.25MB)
    • AEN 中的直方图/查找表支持、AM62A 中不存在。 这主要影响非线性激活
    • AEN 上的第二个 C7xMMA --每个 C7xMMA 都是相当于2TOPS 的256位变体

    BR、
    Reese

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清!  

    您能否说明什么  是非线性激活?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、当然可以。

    我首先要指出的是、有许多很好的在线资源介绍了这些资源是什么以及它们存在的原因。 他们可能会给出比我下面的文字更直观的解释

    简而言之、非线性激活通常是在混合了许多点/值的较大层(例如卷积)的输出上发生的点函数。 这会使原本是线性的算法出现某种"中断"、从而使其概括为基础数据中更复杂的函数和模式。 本质上、神经网络必须具有这些非线性才能在复杂数据上运行。

    这方面的一些示例包括 Relu、SiLU、sigmoid、tanh (我建议查看 x-y 图的图像以了解这些示例。 有些是非常简单的像 RELU,这样几乎没有额外的计算涉及. 其他一些像 SiLU 或 TANH 这样的计算比较复杂--对于这些、查找表是加速量化数据的好方法。 对于8位量化、您基本上需要一个包含256个元素的表、从中获取非线性结果。

    我们的文档中提到了其中的一些激活: https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tidl-tools/blob/master/docs/supported_ops_rts_versions.md#feature-set-comparison-across-devices。

    BR、
    Reese

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的认真阅读。 我将在其中进行更深入的探讨。 同时、我的客户和我整理了这张表格、您能帮我填写其余的表格吗?  

    特性/器件

    AM62A

    TDA4xEN

    (AM67A)

    TDA4VE

    (AM68A)

    TDA4VM

    C7x 版本

    C7504

    C7524

    C7120 C7100

    MMA 版本

    修订版2

    修订版2

    修订版2

    修订版1

    每个 DSP/MMA 的 L2高速缓存大小

    1.25 MB

    2.25 MB

    512KB

    512KB

    三级高速缓存大小

    64KB 256KB

    4MB

    8Mb

    DDR 带宽

    14Gb/s

    14Gb/s

    34Gb/s

    17GB/s

    直方图/查找表支持

    C7x/MMA 的数量

    1.

    2.

    2.

    1.

    顶级的

    1TOPS 或2TOPS

    4TOPS

    8TOPS

    8TOPS

    电阻50 v1224x224 [fps]

    33.5. 40.

    184.

    121.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我用我所知道的信息更新了您的表-我想所有的盒子都覆盖了。

    值得注意的是、AM62A 的基准测试标称值为1.7TOPS、如果以更高的时钟运行、可能还会增加10%。 其原因有点具有历史意义(第一个 EVM 和测试场中的功能使用在整个温度范围内无法达到最大速度的旧 PMIC)。

    此外、具有>1个 C7x 内核的 AM67A/TDA4AEN 等器件将仅使用1个内核作为其基准。 这就是您在此处未看到~2倍 AM62A 性能的原因。

    BR、

    Reese

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!