This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:u-boot 引导计数支持 AM625 RTCSS 临时寄存器?

Guru**** 2644125 points

Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1470810/am625-u-boot-bootcount-support-am625-rtcss-scratch-registers

器件型号:AM625

工具与软件:

我想 对 AM62x 使用 u-boot "bootcount"功能。  我已经在 AM33和 stmp15x 上使用过、这两个器件都有可以承受芯片复位的寄存器。 我知道大家都熟悉 bootcount-Davinci 驱动器。

我正在评估支持 AM62x 上的引导计数的现有选项:

- AM62x RTCSS 寄存器块与 AM33几乎相同,只是地址、偏移和脚踢魔术值不同。  似乎可以为 AM62x 复制和修改 bootcount - Davinci 驱动程序、或在为 AM62x 目标构建时使用 define 来更改相关值。  这似乎是最简单的路径、但它是自定义代码。

-这似乎 bootcount-rtc 方法是"正确的"方法来做到这一点,但在我看来,在 u-boot 中没有针对 AM62x RTC 的驱动程序支持(我还没有尝试这一点)。 因此、根据我的了解、用于读取/写入 RTC 寄存器的平台函数并不存在、如果我错了、请更正。

- bootcount-mem 驱动程序不(从我可以告诉)支持写入必要的脚踢魔术寄存器解锁 RTCSS 块之前写入暂存寄存器。

除了这些选项中的任何一个、我都可以使用通用 EEPROM 驱动程序。  如果可以在不增加硬件的情况下支持 AM62x、我更愿意将此作为最后的手段。  我不想使用任何依赖于文件系统或 uboot env 的 bootcount 方法。

我很想知道 TI 的任何人是否可以确认我的评估并就最佳方法提供建议。  我不认为可以实施正确的 RTC 驱动程序、但可以修改 bootcount -达芬奇驱动程序。  假设这种方法得到了支持、我很乐意提交一个增补程序、以便在上游纳入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas:

    对于此处的延迟响应、我们深表歉意。 是否有我们应该了解的任何更新?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我这边没有更新 AM62团队的任何软件工程师能否提供指导、说明是否计划在近期移植 AM62 RTCSS 驱动程序? 我没有资格解决这一问题。  我可以移植达芬奇启动计数驱动程序(根据目标添加适当的定义)、但如果上游不能接受、我不想维护我自己的分支。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas

    谢谢你。

    让我检查一下并返回。

    仅供参考、AM625不支持 RTC 模块的备用电源。

    请参阅下文  

    https://www.ti.com/product/AM62L

    此致、

    Sreenivasa