Other Parts Discussed in Thread: AM625
工具与软件:
我想 对 AM62x 使用 u-boot "bootcount"功能。 我已经在 AM33和 stmp15x 上使用过、这两个器件都有可以承受芯片复位的寄存器。 我知道大家都熟悉 bootcount-Davinci 驱动器。
我正在评估支持 AM62x 上的引导计数的现有选项:
- AM62x RTCSS 寄存器块与 AM33几乎相同,只是地址、偏移和脚踢魔术值不同。 似乎可以为 AM62x 复制和修改 bootcount - Davinci 驱动程序、或在为 AM62x 目标构建时使用 define 来更改相关值。 这似乎是最简单的路径、但它是自定义代码。
-这似乎 bootcount-rtc 方法是"正确的"方法来做到这一点,但在我看来,在 u-boot 中没有针对 AM62x RTC 的驱动程序支持(我还没有尝试这一点)。 因此、根据我的了解、用于读取/写入 RTC 寄存器的平台函数并不存在、如果我错了、请更正。
- bootcount-mem 驱动程序不(从我可以告诉)支持写入必要的脚踢魔术寄存器解锁 RTCSS 块之前写入暂存寄存器。
除了这些选项中的任何一个、我都可以使用通用 EEPROM 驱动程序。 如果可以在不增加硬件的情况下支持 AM62x、我更愿意将此作为最后的手段。 我不想使用任何依赖于文件系统或 uboot env 的 bootcount 方法。
我很想知道 TI 的任何人是否可以确认我的评估并就最佳方法提供建议。 我不认为可以实施正确的 RTC 驱动程序、但可以修改 bootcount -达芬奇驱动程序。 假设这种方法得到了支持、我很乐意提交一个增补程序、以便在上游纳入。