请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SK-AM62-LP 工具与软件:
我们将在 SK-AM62-LP 的 R5F 上配置 AUTOSAR 模块。 我想知道 MCAL 软件包中的四个示例例例程("eth_example_app"、"eth_load_app"、"eth_test_app"、"eth_trcv_test_app")中的任何一个是否可以满足以下要求。
AUTOSAR 供应商的要求是:"能够在 AM62-LP EVM 板上发送至少一个 MAC 广播帧并接收一个 MAC 广播帧"(以太网收发器是 DP83867)。