This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62-LP:AUTOSAR 模块配置的必要条件

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1477021/sk-am62-lp-prerequisites-for-autosar-module-configuration

器件型号:SK-AM62-LP

工具与软件:

我们将在 SK-AM62-LP 的 R5F 上配置 AUTOSAR 模块。 我想知道 MCAL 软件包中的四个示例例例程("eth_example_app"、"eth_load_app"、"eth_test_app"、"eth_trcv_test_app")中的任何一个是否可以满足以下要求。

AUTOSAR 供应商的要求是:"能够在 AM62-LP EVM 板上发送至少一个 MAC 广播帧并接收一个 MAC 广播帧"(以太网收发器是 DP83867)。