This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AUDIO-AM62D-EVM:如何在 CCS 上设置 AUDIO-AM62D-EVM (版本:12.8.1.00005)

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: AUDIO-AM62D-EVM, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1474910/audio-am62d-evm-how-to-setup-audio-am62d-evm-on-ccs-version-12-8-1-00005

器件型号:AUDIO-AM62D-EVM
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

尊敬的专家:

我们正在尝试  通过访问以下链接在 CCS (版本:12.8.1.00005)上设置 AUDIO-AM62D-EVM。

AM62D FreeRTOS SDK:下载、安装和设置 CCS

由于"Board or Device"的下拉列表中未出现项目"AM62D_AUDIO_EVM"、因此出现问题。

请告诉我如何根据手册显示"AM62D_AUDIO_EVM"。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要在 CCS 中应用 AM62Dx 器件的补丁、使该器件显示在列表中。  

    要应用补丁、请参阅  faq-am62a7-import-sdk-examples-soluting-the-am62ax-recognition-issue-in-CCS

    补丁- AM62DxCSP.zip 

    上面的常见问题解答链接关于 AM62A 器件、但同样的方法也适用于 AM62D 器件。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tushar

    感谢您的建议、我们解决了一个问题。 谢谢你。

    顺便说一下、我们希望获取 "AM62D FreeRTOS SDK  10.01.00"、

    您能告诉我们下载位置吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      有关软件的信息、请访问软件 www.ti.com/.../AM62D-RESTRICTED-SW。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我曾尝试使用 CCS 12.7.0为 AM62D-EVM 加载 SDK (10.00.00)中包含的示例工程、但遇到了此错误、无法加载这些示例工程。 您之前介绍的用于使用 AM62D 的补丁已应用。

    您能帮助我加载示例项目吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅  audio-am62d-evm-project-import 获得解决方案。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,您访问的页面不存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉上面的链接是一个内部链接。

    请按照以下步骤操作。

    请更新  八个 MSB  的字段  ${MCU+SDK}\am62dx\.metadata\.tirex\package.tirex.json 文件、代码如下。

    "id": "com.ti.MCU-PLUS-SDK-AM62DX",

    请参阅下图。

    保存该文件并重新导入工程。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不会改善。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    后面是否有空格字符 com.ti 在 ID 字段中?

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我复制了您发送给我的 ID 字段中的行、但似乎没有任何空格。
    我也尝试增加空间、但没有任何改进。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的确认。 您不需要添加任何额外的空间、只需复制先前共享的值即可。

    您是否尝试过重新导入项目?

    另请尝试导入另一个项目?

    如果仍然遇到问题、请在重新启动 CCS 后尝试一次。

    另请尝试在 CCS 窗口中刷新安装程序一次。 在 CCS 中、导航至 Windows -> Preferences -> Code Composer Studio -> Products -> Refresh。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能够在"更新"步骤中加载项目。
    谢谢你。


    但我无法运行"Clean Project"和"Build Project"。 它需要 SysConfig 1.20.999或更高版本、但不可用、因此我使用1.22.0、因为此版本与 AM62D 兼容。

    您能帮我解决这个错误吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="472377" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1474910/audio-am62d-evm-how-to-setup-audio-am62d-evm-on-ccs-version-12-8-1-00005/5693508 #5693508"]但我无法运行"Clean Project"和"Build Project"。 它需要 SysConfig 1.20.999或更高版本、但不可用、因此我使用1.22.0、因为此版本与 AM62D 兼容。[/QUOT]

    请使用以下参数修改 example.syscfg 文件的@cliargs。

     * @cliArgs --device "AM62Dx" --part "AM62D24-G" --package "ANF" --context "c75ss0-0" --product "MCU_PLUS_SDK_AM62Dx@10.00.00"
     * @v2CliArgs --device "AM62D-Q1" --package "FCBGA (ANF)" --variant "AM62D22-G" --context "c75ss0-0" --product "MCU_PLUS_SDK_AM62Dx@10.00.00"
     * @versions {"tool":"1.22.0+3893"}

    完成上述更改后、保存该文件。 现在、您将能够构建示例。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在工程中的 example.syscfg 中应用了上述更改、并尝试重新加载该工程、但现在我无法加载它。

    还有其他解决方案吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    示例是否已导入工作区文件夹?

    请在文件浏览器中检查工作区目录。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的建议、我能够导入该项目。 谢谢。

    此致、