主题中讨论的其他器件: SysConfig
工具与软件:
尊敬的专家:
我们正在尝试 通过访问以下链接在 CCS (版本:12.8.1.00005)上设置 AUDIO-AM62D-EVM。
AM62D FreeRTOS SDK:下载、安装和设置 CCS
由于"Board or Device"的下拉列表中未出现项目"AM62D_AUDIO_EVM"、因此出现问题。

请告诉我如何根据手册显示"AM62D_AUDIO_EVM"。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的专家:
我们正在尝试 通过访问以下链接在 CCS (版本:12.8.1.00005)上设置 AUDIO-AM62D-EVM。
AM62D FreeRTOS SDK:下载、安装和设置 CCS
由于"Board or Device"的下拉列表中未出现项目"AM62D_AUDIO_EVM"、因此出现问题。

请告诉我如何根据手册显示"AM62D_AUDIO_EVM"。
此致、
您好!
您需要在 CCS 中应用 AM62Dx 器件的补丁、使该器件显示在列表中。
要应用补丁、请参阅 faq-am62a7-import-sdk-examples-soluting-the-am62ax-recognition-issue-in-CCS。
补丁- AM62DxCSP.zip
上面的常见问题解答链接关于 AM62A 器件、但同样的方法也适用于 AM62D 器件。
此致、
Tushar
您好!
请参阅 audio-am62d-evm-project-import 获得解决方案。
此致、
Tushar
您好!
感谢您的确认。 您不需要添加任何额外的空间、只需复制先前共享的值即可。
您是否尝试过重新导入项目?
另请尝试导入另一个项目?
如果仍然遇到问题、请在重新启动 CCS 后尝试一次。
另请尝试在 CCS 窗口中刷新安装程序一次。 在 CCS 中、导航至 Windows -> Preferences -> Code Composer Studio -> Products -> Refresh。

此致、
Tushar
您好!
[报价 userid="472377" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1474910/audio-am62d-evm-how-to-setup-audio-am62d-evm-on-ccs-version-12-8-1-00005/5693508 #5693508"]但我无法运行"Clean Project"和"Build Project"。 它需要 SysConfig 1.20.999或更高版本、但不可用、因此我使用1.22.0、因为此版本与 AM62D 兼容。[/QUOT]请使用以下参数修改 example.syscfg 文件的@cliargs。
* @cliArgs --device "AM62Dx" --part "AM62D24-G" --package "ANF" --context "c75ss0-0" --product "MCU_PLUS_SDK_AM62Dx@10.00.00"
* @v2CliArgs --device "AM62D-Q1" --package "FCBGA (ANF)" --variant "AM62D22-G" --context "c75ss0-0" --product "MCU_PLUS_SDK_AM62Dx@10.00.00"
* @versions {"tool":"1.22.0+3893"}
完成上述更改后、保存该文件。 现在、您将能够构建示例。
此致、
Tushar