请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VH-Q1 工具与软件:
PROCESSOR-SDK-RTOS - J721E/07.02.00.06
PROCESSOR-SDK-LINUX - J721E/07.02.00.07
我们发现 eMMC 分区表被损坏的可能性很小。
eMMC 驱动程序是否支持对分区表进行写保护?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
PROCESSOR-SDK-RTOS - J721E/07.02.00.06
PROCESSOR-SDK-LINUX - J721E/07.02.00.07
我们发现 eMMC 分区表被损坏的可能性很小。
eMMC 驱动程序是否支持对分区表进行写保护?
尊敬的 Felix:
?例如、是否支持备份分区表?
您可以使用 Linux 内核中的 sfdisk 命令备份分区表。例如,要备份 eMMC 的分区表,您可以运行以下命令,将分区表数据复制到 txt 文件。
sudo sfdisk -d /dev/mmcblk0 > emmc_backup.txt
此致
Gokul