This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:‌Does eMMC 驱动程序支持分区表的写保护?‌

Guru**** 2455590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1479536/tda4vh-q1-does-the-emmc-driver-support-write-protection-for-the-partition-table

器件型号:TDA4VH-Q1

工具与软件:

PROCESSOR-SDK-RTOS - J721E/07.02.00.06

PROCESSOR-SDK-LINUX - J721E/07.02.00.07

我们发现 eMMC 分区表被损坏的可能性很小。

‌eMMC 驱动程序是否支持对分区表进行写保护? ‌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    我会仔细研究这个问题,然后回到你的身边。

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    真的很抱歉这么晚才回复。

    深入探究内核代码后、我发现 eMMC 驱动程序不支持对分区表进行写保护。

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我遇到 eMMC 分区表损坏的问题。 是否有针对此类损坏的自动恢复方法?例如、是否支持备份分区表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    ?例如、是否支持备份分区表?

    您可以使用 Linux 内核中的 sfdisk 命令备份分区表。例如,要备份 eMMC 的分区表,您可以运行以下命令,将分区表数据复制到 txt 文件。

    sudo sfdisk -d /dev/mmcblk0 > emmc_backup.txt

    此致

    Gokul