工具与软件:
我们将使用 SDK 10.01引导 J784s4 EVM、但无法使 eth1正常工作。 LED 将熄灭、即使我们尝试打开端口也无法正常工作。
ROOT@j784s4-ecu:~# ethtool eth1.
eth1的设置:
支持的端口:[ TP MII ]
支持的链路模式:10baseT/half 10baseT/full
100baseT/half 100baseT/Full
1000baseT/Full
支持的暂停帧使用:对称
支持自动协商:可以
支持的 FEC 模式:未报告
广播链路模式:10baseT/half 10baseT/full
100baseT/half 100baseT/Full
1000baseT/Full
广播暂停帧使用:对称
广播的自动协商:是
通告的 FEC 模式:未报告
速度:10MB/s
双工:半双工
自动协商:开启
主从配置(MASTER-SLAVE):首选从配置
主从状态:未知
端口:双绞线
PHYAD:0
收发器:外部
MDI-X:未知
支持唤醒:ubgs
唤醒:d.
SecureOn 密码:00:00:00:00:00
当前消息级别:0x000020f7 (8439)
对于 ifup rx_err tx_err HW、请使用 DRV probe 链路 ifdown
检测到链路:否