This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:ETH1无法在出厂 SDK 10.01上运行

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1468043/j784s4xevm-eth1-not-working-with-factory-sdk-10-01

器件型号:J784S4XEVM

工具与软件:

我们将使用 SDK 10.01引导 J784s4 EVM、但无法使 eth1正常工作。 LED 将熄灭、即使我们尝试打开端口也无法正常工作。

ROOT@j784s4-ecu:~# ethtool eth1.
eth1的设置:
支持的端口:[ TP MII ]
支持的链路模式:10baseT/half 10baseT/full
100baseT/half 100baseT/Full
1000baseT/Full
支持的暂停帧使用:对称
支持自动协商:可以
支持的 FEC 模式:未报告
广播链路模式:10baseT/half 10baseT/full
100baseT/half 100baseT/Full
1000baseT/Full
广播暂停帧使用:对称
广播的自动协商:是
通告的 FEC 模式:未报告
速度:10MB/s
双工:半双工
自动协商:开启
主从配置(MASTER-SLAVE):首选从配置
主从状态:未知
端口:双绞线
PHYAD:0
收发器:外部
MDI-X:未知
支持唤醒:ubgs
唤醒:d.
SecureOn 密码:00:00:00:00:00
当前消息级别:0x000020f7 (8439)
对于 ifup rx_err tx_err HW、请使用 DRV probe 链路 ifdown
检测到链路:否

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否尝试过我在其他主题中建议的权变措施。 这对您有用吗?

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们已经试过、但是没有效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了解决这个问题、您还有什么需要尝试的吗? 我们在4个不同的 EVM 上进行了测试、它们都具有相同的表现(无 ETH1)。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享您拥有的 Linux 启动日志?

    您是否还可以确认您未对电路板的器件树文件进行任何更改?

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们刷写默认映像时的引导日志。 在此日志中、我们没有对 SDK 进行任何更改、只是从您的网站下载的文件。

    e2e.ti.com/.../boot_2D00_default.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚尝试了从视觉应用构建中禁用以太网固件构建、它修复了问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于删除以太网固件会影响 VPAC 性能、是否有其他方法可以启用 eth1而无需禁用以太网固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="640357" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1468043/j784s4xevm-eth1-not-working-with-factory-sdk-10-01/5639832 #5639832"]

    这是我们刷写默认映像时的引导日志。 在此日志中、我们没有对 SDK 进行任何更改、只是从您的网站下载的文件。

    boot-default.txt

    [报价]

    从该日志中、我们可以看到已加载 eth0、eth1 CPSW2G 实例驱动程序。

    ETHFW 适用于 CPSW9G 而不是 CPSW2G。

    ETH1是指来自 CPSW9G 还是 CPSW2G?
    默认情况下、eth0为 MCU CPSW2G、eth1为主 CPSW2G。
    ETH2、ETH3是 CPSW9G (交换机端口和仅 MAC 端口)的虚拟接口。

    由于删除以太网固件会影响 VPAC 性能、

    禁用 ETHFW 如何影响 VPAC 性能、从 MCU2_0禁用 ETHFW 将有更多带宽、以便视觉应用在 MCU2_0内核上无 ETHFW 负载运行。


    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "从此日志中、我们可以看到已加载 eth0、eth1 CPSW2G 实例驱动程序。"

    即使加载了驱动程序、以太网端口也无法工作(两个 LED 都熄灭)、除非我们禁用以太网固件。 您是否已尝试在 J784s4 EVM 上引导默认的 SDK 10.01固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    很抱歉延迟了响应。

    您是否尝试在 J784s4 EVM 上启动默认 SDK 10.01固件?

    是的、这没有问题。 但可以肯定的是、您是指默认的视觉应用固件。

    此致、
    Tanmay