This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J722S:J722S EMMC 引导模式确认

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1482043/processor-sdk-j722s-j722s-emmc-bootmode-confirmation

器件型号:PROCESSOR-SDK-J722S

工具与软件:

我对 J722S 的启动模式有一些疑问、例如在 TRM 上写入的"保留的启动模式信号不得悬空"。 如果我选择 EMMC BOOTMODE、请根据 SDK 中的说明、
我应该选择 BOOTMODE [8:15](SW4)= 0000 0000 BOOTMODE [0:7](SW3)= 1101 0011、
但 TRM 提到、引导模式引脚7、8和9是保留的。
我们是否可以在不按照上述说明的情况下、随机选择引脚7、8和9的高电平和低电平?
例如:BOOTMODE [8:15](SW4)= 1100 0000 BOOTMODE [0:7](SW3)= 1101 0010。
我们已尝试上述引导模式组合。 J722S 可以从 eMMC 正常启动、但我们不知道这样做是否存在任何风险。
思考;
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、

    我们已尝试上述引导模式组合。 J722S 可以从 eMMC 正常启动、但我们不知道这样做是否存在任何风险。[/QUOT]

    由于这些引导模式引脚7、8、9被保留、因此将其设置为高电平或低电平不会在 eMMC 引导时产生任何风险。

    悬空意味着这些引脚必须连接到某些电压电平、这样它就不会受到任何电气噪声的影响。

    此外、Bin、如果问题已解决、您可以通过关闭此主题来提供帮助。

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢