请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-J722S 工具与软件:
我对 J722S 的启动模式有一些疑问、例如在 TRM 上写入的"保留的启动模式信号不得悬空"。 如果我选择 EMMC BOOTMODE、请根据 SDK 中的说明、
我应该选择 BOOTMODE [8:15](SW4)= 0000 0000 BOOTMODE [0:7](SW3)= 1101 0011、

但 TRM 提到、引导模式引脚7、8和9是保留的。
我们是否可以在不按照上述说明的情况下、随机选择引脚7、8和9的高电平和低电平?


例如:BOOTMODE [8:15](SW4)= 1100 0000 BOOTMODE [0:7](SW3)= 1101 0010。
我们已尝试上述引导模式组合。 J722S 可以从 eMMC 正常启动、但我们不知道这样做是否存在任何风险。
思考;