主题中讨论的其他器件:AM5728、
工具与软件:
我们的设计当前正在使用 AM5728、我们有兴趣过渡到 AM6422、我们收到了一些与此相关的问题:
- 我们能否提供基准数据(Linux 或其他)来比较 AM5728 2 x A15 (32位)@ 1.5GHz 与 AM6422 2 x A53 (64位)@ 1GHz 的性能?
- 与@ DSP 功能相比、AM5728 Δ Σ 600MHz 上的 DSP 更多地用作通用微控制器。 是否对使用 R5F 进行替换有任何想法?
- 我们将使用 AM5728 PRU-ICSS 提供两个10/100以太网端口(加上器件上的两个1G 外部端口、总共四个):
- AM64x 表示 PRU_ICSSG 向后兼容 PRU_ICSS。 这是否意味着可以加载相同的 pruss 二进制文件?
- 我假设如果需要1G 以太网、则需要新的 PRUSS 设计/二进制文件? 该设计是否由 TI 提供?
- 适用于 AM6422的基于 ARM 的处理器选择工具(基于 Arm 的处理器产品选择| TI.com)显示"Ethernet MAC = 5端口10/100/1000"、但我认为这可能是错误的? TRM/数据表二者都显示了 CPSW3G 集成以太网交换机(两个外部端口)。 AM6422是否可以在不使用 PRU_ICSSG 的情况下提供四个外部1G 以太网端口?
- 使用 DMA 的 AM6422上存在哪些低延迟 IO 协议? 我们需要大约2.5MB/s
谢谢!
Nick