主题中讨论的其他器件:SK-AM69、 AM69
工具与软件:
您好、先生、
我正在设计定制 AM69电路板、并注意到 SK-AM69 EVM 包含一个板载 EEPROM、用于存储电路板标识和版本信息。 EEPROM 可通过位于地址0x51的 WKUP I2C0端口访问。
我要确认该 EEPROM 对于启动 AM69处理器是否是强制性的。 如果我从设计中删除它、系统是否仍能够正常启动? 存储的信息是否有任何引导依赖关系、例如 DDR 配置、MAC 地址或其他关键参数?
此外、我还有一个关于的问题 引导模式引脚 . 原因 引导模式引脚与其他信号共享功能 和他们需要的 上拉或下拉电阻 要设置引导模式、这是否与这些共享功能的正常运行相冲突? 应如何处理这些引脚、以确保正确的引导配置、同时避免干扰其替代功能?
感谢您的支持。
此致、
Gary