This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69A:查询定制 AM69板上的 EEPROM 要求和引导模式引脚配置

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM69, AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1476885/am69a-inquiry-about-eeprom-requirement-and-bootmode-pin-configuration-on-custom-am69-board

器件型号:AM69A
主题中讨论的其他器件:SK-AM69AM69

工具与软件:

您好、先生、

我正在设计定制 AM69电路板、并注意到 SK-AM69 EVM 包含一个板载 EEPROM、用于存储电路板标识和版本信息。 EEPROM 可通过位于地址0x51的 WKUP I2C0端口访问。

我要确认该 EEPROM 对于启动 AM69处理器是否是强制性的。 如果我从设计中删除它、系统是否仍能够正常启动? 存储的信息是否有任何引导依赖关系、例如 DDR 配置、MAC 地址或其他关键参数?

此外、我还有一个关于的问题 引导模式引脚 . 原因 引导模式引脚与其他信号共享功能 和他们需要的 上拉或下拉电阻 要设置引导模式、这是否与这些共享功能的正常运行相冲突? 应如何处理这些引脚、以确保正确的引导配置、同时避免干扰其替代功能?

感谢您的支持。

此致、

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认的 TI 软件交付基于在 EVM 上操作、因此我认为应该在那里提供 EEPROM。  软件可以更改为不从 EEPROM 检索信息、而只需将参数添加到代码中。

    引导模式引脚确实与其他引脚共享功能、当然、它可能会影响其他功能。  例如、如果某个引脚用作 GPIO、则设计需要了解该引脚可能具有默认上拉或下拉以设置引导模式、并确定这是否正常或是否需要重新分配 GPIO。  使用 IO 作为输入、则情况类似。  需要确保驱动处理器输入引脚的外设不影响用于引导模式的上拉/下拉锁存机制。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    我正在查看 EVM 文档并找到一个 CPLD 文档、但没有清楚地说明逻辑。 本文档引用了以下文件:

    1. J7AHP SK BOOTMODE.xlsx
    2. J7AHP_SK_CPLD_IMPLEMENTATION.pptx

    您能否提供这些文件或有关 CPLD 在引导模式配置中的角色的任何相关信息? 我计划移除 CPLD 并在外部实现逻辑、因此需要详细了解引导模式行为。

    感谢您的支持。

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 EVM 发布文件中、有一个包含 CPLD 信息的 ZIP 文件、其中包括 CPLD 逻辑源文件。 ZIP 文件是 PROC154E3_CPLD.zip (如果引用版本 E3)。  打开 ZIP、导航 CPLD/Release_1_1_1.zip/Release_1_0_1/SRC/Source_code/

    文件名为 TOP_CPLD_j7ahp_sk.v

    我还将文件附加到该主题。

    e2e.ti.com/.../top_5F00_cpld_5F00_j7ahp_5F00_sk.v

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您提供 CPLD 源文件 TOP_CPLD_j7ahp_sk.v .

    但是、我不熟悉 Verilog、而是想要清晰地描述 CPLD 逻辑。

    您能总结一下 CPLD 中的引导模式处理背后的逻辑吗? 具体而言:

    • CPLD 如何在上电期间设置引导模式引脚?
    • 是否有任何时序或时序要求?
    • 如果我用上拉/下拉电阻器替换 CPLD、我应该使用哪种配置?

    您的指导将帮助我在外部没有 CPLD 时实现正确的引导模式逻辑。

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    技术参考手册(链接)的第4.3节"引导模式引脚"中定义了引导模式引脚。  这些引脚的值在复位时被锁存、并决定处理器将如何启动。  SK-AM69 EVM 支持多种不同的引导模式选项。  CPLD 用于简化各种模式之间的更改。  如果您的设计仅支持单一引导模式、则只需使用上拉和下拉电阻器来设置引导模式值。