This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:在 SDK9.2.5 TDA4H 上校准机器视觉流水线的颜色校正矩阵

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1483239/tda4vh-q1-calibrating-color-correction-matrix-for-machine-vision-pipeline-on-sdk9-2-5-tda4h

器件型号:TDA4VH-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

我想校准机器视觉流水线的颜色校正矩阵、我将按照下表单中的说明进行操作  

TDA4VH-Q1:在 SDK-9.2.5中获取机器视觉流水线的暗图像输出-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

最后评论:

TI__Guru  51855 要点

 

   您好、 Vaishnavi、

假设我想为 MV 流水线校准 CCM、您的意思是想以与 HV 路径相同的方式对 MV CCM 进行编程吗?
我在 DCC 工具中使用的中断  

     这种 CCM (我们称之为 CCM0)位于 FCFAI-B 中、通常用于颜色空间转换和颜色编码。
     它与用于颜色校正的 FCC 中的 CCM 不同。

     我想您会在 FCC 中使用 CCM、而不是在 FCFAI 中使用此 CCM 进行颜色校正。

     如果我记得没错、调优工具不支持 FCP-B 侧的 CCM。
    在下面的链接中为其分配了一个 DCC ID。

    https://git.ti.com/cgit/processor-sdk/imaging/tree/algos/dcc/include/dcc_defs.h?h=main#n110

    您可能需要手动将 xml 文件中的 DCC ID 从调优工具(用于颜色校正)更改为35 (用于 MV 路径)。

    我相信 tiovx 内核支持将 CCM 加载到 FCC-B 的 MV 中、但它不支持动态更改 CCM。

    https://git.ti.com/cgit/processor-sdk/imaging/tree/kernels/hwa/vpac_viss/vx_vpac_viss_target_dcc.c?h=main#n844

我遵循了以下步骤:

1. 使用 DCC 工具生成 CCM XML 文件(`ar0820_rgb2rgb_dcc.xml`)、并手动将`dcc_ddescriptor_id`从10更新为35、如上所述。  

2.在映像文件夹中、有两个 CCM 文件:
    -一个`:` wip_ar0820_ccm_rgb2rgb_dcc.xml `d与` cc_descriptor_id 10.
    -一个`dmv :`ar0820_rgb2rgb_dcc.xml`与` cc_descriptor_id 35.

3.将两个文件添加到`generate.sh`脚本中、并刷新了 WDR 文件夹。  我得到以下输出:

问题:

问题1。  在第一种情况下、两个文件具有相同的 CRC。 为什么会这样? 第二个文件是否覆盖第一个文件的数据?   

问题2: 在运行 HV 和 MV 流水线时、如何考虑这两个文件?  

问题3。 `d应用程序时、` cc_descriptor_id 如何使用?  

请确认上述步骤是否正确?

和提供了同时对 HV 和 MV 进行 CCM 校准的步骤  

有关边缘锐化块的问题  

问题1。 当在 FCP[0](流水线)中启用 flag = 1的`ee_mode`时

并且在 FCP (1)中 ee_mode = 0

同时从终端运行 HV 和 MV 流水线

启用双路 FCP 以进行 MV 选择是(1)还是否(0)? -> 1

我为 MV 选择双 FCP 启用为"是"(1)

但是、我收到以下错误:

当两条管线同时运行时、EE_MODE 对 HV 不起作用。、能解释原因吗?

请找到随附的文件。  

 

e2e.ti.com/.../WIP_5F00_Ar0820_5F00_CCM_5F00_rgb2rgb_5F00_dcc.xml

e2e.ti.com/.../AR0820_5F00_rgb2rgb_5F00_dcc.xml

谢谢!

Vaishnavi