This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:关于100Mbps 和1Gbps 之间的在线切换问题

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1483330/tda4ven-q1-regarding-the-issue-of-online-switching-between-100mbps-and-1gbps

器件型号:TDA4VEN-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我们目前有一个以太网解决方案、我们需要您的帮助来评估它是否可以实现:目前、我们已经在 Linux 上实现了千兆位网络功能。 如果我们使用的 phy 芯片可以通过修改寄存器配置在100Mbps 和1Gbps 之间切换、那么 TDA4Ven 是否不需要任何修改?

我们已经 在其他平台上验证了此解决方案、它是可行的。 目前、我们需要您的帮助才能对 TDA4平台进行专业评估。

BTW、在 Linux 上实现以太网是否会使用 CPSW? 我不确定。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Linux 驱动程序通过从 PHY 读取数据来支持100/1000的链路速度。

    它将通过从 PHY 获取链路信息来自动进行配置、而100Mbps 速度无需更改驱动程序。

    通常 ethtool 是用于在运行时更改链路速度的实用程序。 PHY 能够支持多种速度。

    此致、
    Sudheer