请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VEN-Q1 工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我们目前有一个以太网解决方案、我们需要您的帮助来评估它是否可以实现:目前、我们已经在 Linux 上实现了千兆位网络功能。 如果我们使用的 phy 芯片可以通过修改寄存器配置在100Mbps 和1Gbps 之间切换、那么 TDA4Ven 是否不需要任何修改?
我们已经 在其他平台上验证了此解决方案、它是可行的。 目前、我们需要您的帮助才能对 TDA4平台进行专业评估。
BTW、在 Linux 上实现以太网是否会使用 CPSW? 我不确定。
此致。