主题中讨论的其他器件: SysConfig
工具与软件:
尊敬的专家:
我们正在尝试通过 UART 将 AUDIO-AM62D-EVM 连接到 AWEServer。
按照 SDK 中包含的文档、我更改了"sdk_am62d_includes.mak"中的"tuning=uart"、将其构建并从 SD 卡引导。
没有构建错误。
开机后、我尝试使用 AWE 服务器的第三个 COM 端口进行连接、但 失败了。
我可以得到一些建议吗?
此致、

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的专家:
我们正在尝试通过 UART 将 AUDIO-AM62D-EVM 连接到 AWEServer。
按照 SDK 中包含的文档、我更改了"sdk_am62d_includes.mak"中的"tuning=uart"、将其构建并从 SD 卡引导。
没有构建错误。
开机后、我尝试使用 AWE 服务器的第三个 COM 端口进行连接、但 失败了。
我可以得到一些建议吗?
此致、

你(们)好
如何验证这一点?
打开 SysConfig 工具并导航到 About 部分。 请参阅下图。

此致、
Tushar
我会改变提问的方式。
我们当前的目标是将 A53内核连接到 AudioWeaverServer、运行 AudioWeaver 并产生声音。
根据文档、可以通过 AM62D-EVM SDK (10.01.09)中包含的 SD 启动软件来实现此功能。 我们根据文档和尝试的 SD 引导更改了"dk_am62d_includes.mak"、但无法通过 UART 连接到 AudioWeaverServer。
如果文档中缺少任何详细信息、您能告诉我们吗?
此致、
您好!
感谢 您的耐心。
我们当前的目标是将 A53内核连接到 AudioWeaverServer、运行 AudioWeaver 并产生声音。
根据文档、可以通过 AM62D-EVM SDK (10.01.09)中包含的 SD 启动软件来实现此功能。 我们根据文档和尝试的 SD 引导更改了"dk_am62d_includes.mak"、但无法通过 UART 连接到 AudioWeaverServer。[/QUOT]我有适用于 AM62D 的 MCU plus SDK (软件+文档)、这里是否还有其他您要参考的文档? 如果是、请告诉我、以便我能够通读您提到的部分。
此致、
Vaibhav