工具与软件:
您好、TI 专家
电路板:TDA4_EVM
SDK:0902
我现在使用 SBL 进行引导、而引导介质是 ospi、但在引导之前、我需要从 EMMC 中读取配置信息(我已经在 Linux 中编写了它)
先决条件:
第1步: 使用 mksdboot.sh 初始化 eMMC:
./ mksdboot.sh–device /dev/mmcblk0
Linux 布局中的 eMMC:

第2步: 在 /dev/mmcblk0p1 和 /dev/mmcblk0p2中写入12字节数据 并读回:

步骤3: 从 uboot 读取数据:

步骤4: 读取 SBL 中的 eMMC:

但实际上、当读取第一个分区时、数据读取错误、并且当读取第二个分区时、读取失败并卡在以下代码:中 
请帮助我调查这个问题。
此致
伊森