This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:RTOS pcap 库

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1480772/tda4vh-q1-rtos-pcap-library

器件型号:TDA4VH-Q1

工具与软件:

我使用的是 SDK 9.2 , RTOS + Linux 定制板

我想使用 RTOS 中的 libpcap 库、在 multicam 应用中使用 pcap 相关函数。 是否有单独的指南?

我会在包含 pcap.h 时使用它。 利用 RTOS 可以实现吗? 如果可能、我应该完成哪些程序

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想使用 RTOS 中的 libpcap 库、在 multicam 应用程序中使用 pcap 相关函数。 是否有单独的指南?

    我们对此没有单独的指南。

    Unknown 说:
    我将它与 pcap.h 一起使用。 利用 RTOS 可以实现吗? 如果可能、我应该执行哪些程序

    就像新的应用程序集成到 SDK 中一样、您可以将所需的文件添加到应用程序中并使用 TI ARM 编译器进行构建。

    此致。
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的第一个想法是创建一个 libpcap 库(libpcap.a)

    并将其添加到 multicam 的 concerto .mak 文件中的 static_libs 和 IDIRS、

    这是不是错了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="629788" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1480772/tda4vh-q1-rtos-pcap-library/5693260 #5693260"]

    我的第一个想法是创建一个 libpcap 库(libpcap.a)

    并将其添加到 multicam 的 concerto .mak 文件中的 static_libs 和 IDIRS、

    这是不是错了?

    [报价]

    您需要使用 TI 编译器生成源文件和库。
    如果库不是由 TI 编译器生成的、您可能会观察到编译/链接器问题。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。


    如您所述、是在 libpcap 构建过程中使用 ti-compiler 求解的。