工具与软件:
我使用的是 SDK 9.2 , RTOS + Linux 定制板
我想使用 RTOS 中的 libpcap 库、在 multicam 应用中使用 pcap 相关函数。 是否有单独的指南?
我会在包含 pcap.h 时使用它。 利用 RTOS 可以实现吗? 如果可能、我应该完成哪些程序
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我使用的是 SDK 9.2 , RTOS + Linux 定制板
我想使用 RTOS 中的 libpcap 库、在 multicam 应用中使用 pcap 相关函数。 是否有单独的指南?
我会在包含 pcap.h 时使用它。 利用 RTOS 可以实现吗? 如果可能、我应该完成哪些程序
谢谢你
您好!
我想使用 RTOS 中的 libpcap 库、在 multicam 应用程序中使用 pcap 相关函数。 是否有单独的指南?
我们对此没有单独的指南。
Unknown 说:我将它与 pcap.h 一起使用。 利用 RTOS 可以实现吗? 如果可能、我应该执行哪些程序
就像新的应用程序集成到 SDK 中一样、您可以将所需的文件添加到应用程序中并使用 TI ARM 编译器进行构建。
此致。
Sudheer
您好!
[报价 userid="629788" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1480772/tda4vh-q1-rtos-pcap-library/5693260 #5693260"]我的第一个想法是创建一个 libpcap 库(libpcap.a)
并将其添加到 multicam 的 concerto .mak 文件中的 static_libs 和 IDIRS、
这是不是错了?
[报价]您需要使用 TI 编译器生成源文件和库。
如果库不是由 TI 编译器生成的、您可能会观察到编译/链接器问题。
此致、
Sudheer