工具与软件:
我正在尝试设置 AM5728、以便在突发模式下通过 GPMC 进行写入。
具体来说、为 CS3n 空间设置 CFG[1:7]、以实现16位同步、16半字写入突发。 我想要时序
如用户手册 spruhz6L 第3578页中的图15-75所示。 但我们需要的不是突发8、而是 突发16。
到目前为止,我得到的是这个(略低于采样的 LA TRACE ,一个半字的数据有意0xaaaa ):
注:LA 节点名称 CS1n 实际上是 CS3n、GPMC_CLK = FCLK / 4 (66.5MHz)
我的 CFG 寄存器的设置如下:
CFG 1:0x 7d00-1213
CFG 2:0x 001C-1c00
CFG 3:0x 0006-0602
CFG 4:0x 1a06-1d00
CFG 5:0x 011C-107f
CFG 6:0x 8706-0888
CFG 7:0x 0000-0f41
需要一些帮助… 已经为这件事挣扎了几天了


Brian
--------------------------------------------------------