This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6422:rpmsg DDR 大小

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1481894/am6422-rpmsg-ddr-size

器件型号:AM6422
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好、

 我们使用 rpmsg-char 示例。 Linux 可以与 R5F0-0进行交互。 根据我们的需求、我们将自己的应用添加到 R5F 的 rpmsg-char 示例项目中、但使用的 DDR 大小超过15M。 在这种情况下、如果不使用其他 R5F 内核、我们可以直接修改 link.cmd 文件中 DDR_1的长度吗?如果使用、需要修改 Linux 什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、根据您使用的 R5F 项目、您可以直接更改 DDR 大小 linker.cmd、或者在某些项目中、这可以通过 SysConfig Memory Configurator (AM64x MCU+ SDK:Memory Configurator)来完成

    更改存储器布局时、请记住 Linux + RTOS AM64x MCU+ SDK 之间的 DDR 存储器映射:存储器映射布局

    希望这对您有所帮助。

    谢谢!

    Paula.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我正在使用 Linux+RTOS、在本例中、如果 R5F0-0使用超过图中 A100000、是否可以? 实际上、我的 R5F 内核程序运行不像这样。 对于每个不能超过此数据大小的 R5F、是否验证了该15M? 不使用其他 R5F 内核是否可以?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、当不使用其他内核时、可以将 DDR 内存分割分配给其他内核、如 AM64x Academy ->在 Linux 中分配内存中所述

    在 Linux 中分配内存

    如何分配存储器

    谢谢!

    Paula.