主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
您好、
我们使用 rpmsg-char 示例。 Linux 可以与 R5F0-0进行交互。 根据我们的需求、我们将自己的应用添加到 R5F 的 rpmsg-char 示例项目中、但使用的 DDR 大小超过15M。 在这种情况下、如果不使用其他 R5F 内核、我们可以直接修改 link.cmd 文件中 DDR_1的长度吗?如果使用、需要修改 Linux 什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、
我们使用 rpmsg-char 示例。 Linux 可以与 R5F0-0进行交互。 根据我们的需求、我们将自己的应用添加到 R5F 的 rpmsg-char 示例项目中、但使用的 DDR 大小超过15M。 在这种情况下、如果不使用其他 R5F 内核、我们可以直接修改 link.cmd 文件中 DDR_1的长度吗?如果使用、需要修改 Linux 什么?
您好、根据您使用的 R5F 项目、您可以直接更改 DDR 大小 linker.cmd、或者在某些项目中、这可以通过 SysConfig Memory Configurator (AM64x MCU+ SDK:Memory Configurator)来完成
更改存储器布局时、请记住 Linux + RTOS AM64x MCU+ SDK 之间的 DDR 存储器映射:存储器映射布局
希望这对您有所帮助。
谢谢!
Paula.
大家好、当不使用其他内核时、可以将 DDR 内存分割分配给其他内核、如 AM64x Academy ->在 Linux 中分配内存中所述
谢谢!
Paula.