This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:AM623 + CC3351模块设计和 CPSW3G0 RGMII1模式切换(PHY 模式或 MAC 模式)的可行性确认

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3351, AM623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1481483/am623-feasibility-confirmation-of-am623-cc3351-module-design-and-cpsw3g0-rgmii1-mode-switching-phy-mode-or-mac-mode

器件型号:AM623
主题中讨论的其他器件:CC3351

工具与软件:

嗨、团队:

我们目前正在基于 TI AM623和 CC3351设计一个模块、并且我们有一个关于 CPSW3G0 RGMII1接口的特定要求。 在进一步进行之前、我们要确认以下执行工作的可行性:

  • 我们需要将 AM623 CPSW3G0 RGMII1信号连接到外部设备。
  • 运行的环境中提供保护 MAC 模式 、我们需要通过软件配置 AM623 MAC 模式。
  • 运行的环境中提供保护 PHY 模式 、我们需要 通过软件配置 AM623  PHY 模式。

总之、AM623是否具有允许配置 GMII 引脚功能(例如将其设置为 PHY 模式或 MAC 模式)的寄存器?

能否确认使用 AM623是否可实现此配置? 如果是、是否有我们应该注意的任何特定软件或硬件注意事项?

如果此设置不可行、您是否有任何可以满足此要求的替代解决方案? 感谢您提供技术见解和建议。

期待您的答复。

此致、

Sheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sheng、

    [报价用户 id="446684" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1481483/am623-feasibility-confirmation-of-am623-cc3351-module-design-and-cpsw3g0-rgmii1-mode-switching-phy-mode-or-mac-mode "]我们需要将 AM623 CPSW3G0 RGMII1信号连接到外部设备。

    是否尝试通过 RGMII1接口将 CC3351连接到 AM623?  

    通过 RGMII 接口、我们可以支持 MAC 到 MAC (例如、CPSW 到外部以太网交换机)连接或 MAC 到 PHY 连接。 连接的两个器件都必须支持 RGMII 接口(即 SoC 侧具有 RGMII 接口、外部器件也具有 RGMII 接口)。

    CC3351似乎没有 RGMII 接口。

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daolin:

    • 是否尝试通过 RGMII1接口将 CC3351连接到 AM623?  

         [Sheng]我们在同一电路板上设计 CC3351和 AM623、通过 SDIO 和 UART 进行连接。
               AM623的 RGMII 接口将连接到外部器件、以启用桥接模式、数据传输和其他功能。

    • 通过 RGMII 接口、我们可以支持 MAC 到 MAC (例如、CPSW 到外部以太网交换机)连接或 MAC 到 PHY 连接。 连接的两个器件都必须支持 RGMII 接口(即 SoC 侧具有 RGMII 接口、外部器件也具有 RGMII 接口)。

         [Sheng]那么、这是否意味着 AM6223的 RGMII 接口不能配置为 PHY 模式、而只能用作 MAC 模式?

    谢谢!

    Sheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheng:  

       [Sheng]那么、这是否意味着 AM6223的 RGMII 接口不能配置为 PHY 模式、只能用作 MAC 模式?

    您能否在 SoC 端的上下文中具体解释一下"PHY 模式"和"MAC 模式"的含义? 我看到、外部器件端的 PHY 模式可能意味着外部器件主要充当 PHY 处理物理层任务、而在 MAC 模式下、外部器件负责执行 MAC 层功能、允许其直接连接到 CPU/SoC。 这是您要问的问题吗?

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daolin:

    为困惑道歉。 在内部讨论之后、您的回答已经回答了我的问题:

    "通过 RGMII 接口、我们可以支持 MAC 到 MAC (例如、CPSW 到外部以太网交换机)的连接或 MAC 到 PHY 的连接。 连接的两个设备都必须支持 RGMII 接口(即 SoC 侧有 RGMII 接口、外部设备也有 RGMII 接口)。

    不过、我还有一个问题:您是否可以提供任何与此器件相关的 TRM 文档以供参考?

    此外、如果外部器件仅支持 RMII 接口、这是否意味着无法进行 MAC 到 MAC 或 MAC 到 PHY 的连接?

    感谢您的帮助!

    此致、

    Sheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheng:  

    然而、我还有一个问题:是否有任何与此器件相关的 TRM 文档可供您参考?

    有关我们的以太网接口支持的更多信息、请参阅 AM62x TRM 中的"12.3.1.2 CPSW0环境"部分。  

    此外、如果外部设备仅支持 RMII 接口、这是否意味着无法进行 MAC 到 MAC 或 MAC 到 PHY 的连接?

    AM62x 上的 CPSW 以太网可以支持 RGMII 或 RMII 接口模式、您可以在 TRM 中找到更多详细信息。 据我所知、只要两个连接的器件(SoC 侧和外部器件)都具有 RMII 模式所需的正确信号、对 MAC 到 MAC 或 MAC 到 PHY 模式就不应有限制。  

    -道林