主题中讨论的其他器件:CC3351、
工具与软件:
嗨、团队:
我们目前正在基于 TI AM623和 CC3351设计一个模块、并且我们有一个关于 CPSW3G0 RGMII1接口的特定要求。 在进一步进行之前、我们要确认以下执行工作的可行性:
- 我们需要将 AM623 CPSW3G0 RGMII1信号连接到外部设备。
- 运行的环境中提供保护 MAC 模式 、我们需要通过软件配置 AM623 MAC 模式。
- 运行的环境中提供保护 PHY 模式 、我们需要 通过软件配置 AM623 PHY 模式。
总之、AM623是否具有允许配置 GMII 引脚功能(例如将其设置为 PHY 模式或 MAC 模式)的寄存器?
能否确认使用 AM623是否可实现此配置? 如果是、是否有我们应该注意的任何特定软件或硬件注意事项?
如果此设置不可行、您是否有任何可以满足此要求的替代解决方案? 感谢您提供技术见解和建议。
期待您的答复。
此致、
Sheng