主题中讨论的其他器件: SK-AM64B、 TPS65220
工具与软件:
大家好、团队成员:
我的客户有以下问题。
关闭要求是否为以下两点?
- VDDR_CORE 必须在 VDD_CORE 之前断电
- VDDR_CORE 电势绝不能超过 VDD_CORE+018V
因此、可以为电源轨供电 其他 VDDR_CORE、VDDS_DDR 和 VDDS_DDR_C 可以同时断电、或者在 VDD_CORE 之后断电?


默认情况下、TPS6521901、BUCK1 (+0.75V)的电源序列在 BUCK2 (+3.3V/+1.8V)之后10ms 断电。
但是、我的客户希望为 AM6442的 VDD_CORE 提供 BUCK1、为 VDDSHV (0~5)提供 BUCK2。
VDDSHV 将在 VDD_CORE 之后断电、但这可以吗?
此致、
Mari Tsunoda.