https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1480219/sysbios-sysbios
器件型号:SYSBIOSThread 中讨论的其他器件:OMAP-L138、OMAP-L137
工具与软件:
大家好!
由于 EUs CRA(网络恢复法)的立法即将出台,很多人被迫迁移到功能非常强大、没有错误行为的产品的较新软件部分。 但是、有时更新会部分损坏产品。
因此、我们被迫更新使用 OMAP-L138的应用程序、在这里我们使用了 ARM、DSP 和两个 PRUSS。 我们半依赖 ARM、正在寻找 Linux 的替代产品。 因此、我们显然遇到了 TI-RTOS、它不适用于 ARM、但内核 SysBIOS 似乎是如此。
由于欧盟的每个人在未来都将被迫运行每个版本的最新版本,并且必须能够随时更新,我们正在尝试找出,如果 SysBIOS 将使我们兼容 CRA。
我们需要回答的问题如下:
- 如果检测到 VulnurCapabilities 或安全漏洞、TI 是否会在必须符合 CRA 之后提供适用于 OMAP-L138的更新版本 SYSBIOS?
- 作为 TI-RTOS-Kernel、SysBIOS 是否仍是"活跃"的产品? 未来是否仍有这方面的计划?
- 如果 TI-RTOS、例如 SysBIOS、即将或将来不再使用、是否有 OMAP-L138的后继产品。
- 与第三个问题相同、但适用于较新的 SoC 的所有处理器。
提前感谢您
Jerry