This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SYSBIOS:SYSBIOS

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L137, OMAP-L138, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1480219/sysbios-sysbios

器件型号:SYSBIOS
Thread 中讨论的其他器件:OMAP-L138、OMAP-L137

工具与软件:

大家好!

由于 EUs CRA(网络恢复法)的立法即将出台,很多人被迫迁移到功能非常强大、没有错误行为的产品的较新软件部分。 但是、有时更新会部分损坏产品。

因此、我们被迫更新使用 OMAP-L138的应用程序、在这里我们使用了 ARM、DSP 和两个 PRUSS。 我们半依赖 ARM、正在寻找 Linux 的替代产品。 因此、我们显然遇到了 TI-RTOS、它不适用于 ARM、但内核 SysBIOS 似乎是如此。

由于欧盟的每个人在未来都将被迫运行每个版本的最新版本,并且必须能够随时更新,我们正在尝试找出,如果 SysBIOS 将使我们兼容 CRA。

我们需要回答的问题如下:

  1. 如果检测到 VulnurCapabilities 或安全漏洞、TI 是否会在必须符合 CRA 之后提供适用于 OMAP-L138的更新版本 SYSBIOS?
  2. 作为 TI-RTOS-Kernel、SysBIOS 是否仍是"活跃"的产品? 未来是否仍有这方面的计划?
  3. 如果 TI-RTOS、例如 SysBIOS、即将或将来不再使用、是否有 OMAP-L138的后继产品。
  4. 与第三个问题相同、但适用于较新的 SoC 的所有处理器。

提前感谢您

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    SYSBIOS 不再是活动产品。 请参阅 本公告。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建中:

    感谢您让我知道。 该公告还介绍了 OMAP-L138的 Linux 开发。 您能告诉我对该处理器的 Linux 支持计划使用多长时间吗? 在您发布链接的公告旁边、这对我和使用 OMAP-L138的每个人来说都是有关 CRA 的重要信息。

    非常感谢。

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    我已将该 e2e 主题的最后一句更新为"请注意、此公告仅适用于 TI-RTOS SDK。 TI 将继续支持和更新适用于 AM335x 和 AM437x 的 Linux SDK。" 对于任何混淆、我们深表歉意。

    SDK 6.3/Linux 内核4.19是 OMAP-L137/OMAP-L138和 K2G 的最后一个 Linux SDK 版本。 TI 没有计划为这些器件发布另一个 Linux SDK。

    Linux SDK 6.3大约5年前发布、因此它太旧了、我们无法在论坛上回答有关该软件的问题。

    此致、

    Nick