This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:TDAV4M OSPI DDR 模式参数

Guru**** 2534700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1469003/tda4vm-q1-tdav4m-ospi-ddr-mode-parameter

器件型号:TDA4VM-Q1

工具与软件:

您好、TI 专家。

我想知道 OSPI DDR 模式时序参数。  

以下参数 M / N / T / R 的含义是什么

以及如何找到此参数的值。 我想计算 O2~O6。

M = OSPI_DEV_DELAY_REG[D_INIT_FLD]

N = OSPI_DEV_DELAY_REG[D_AFTER_FLD]

 T = OSPI_RD_DATA_CAPTURE_REG[DDR_READ_DELAY_FLD]

 R =基准时钟周期时间(以 ns 为单位)

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户 id="604835" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1469003/tda4vm-q1-tdav4m-ospi-ddr-mode-parameter "]

    M = OSPI_DEV_DELAY_REG[D_INIT_FLD]

    N = OSPI_DEV_DELAY_REG[D_AFTER_FLD]

     T = OSPI_RD_DATA_CAPTURE_REG[DDR_READ_DELAY_FLD]

    [报价]

    这些是为 OSPI 控制器编程的寄存器名称和字段值。

    例如、M 是 OSPI0寄存器"OSPI_DEV_DELAY_REG"中字段"D_INIT_FLD"的值@ 0x4704000C。

    R 是提供给 OSPI 控制器的参考时钟。

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 专家。

    我还有更多问题。

    REFCLK 的含义。  

    REFCLK 与 OSPI 时钟相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    REFCLK 与 OSPI 时钟是一样的?

    否 REFCLK 是用于 OSPI 控制器数字电路的时钟。 它还用于根据一些分频器设置生成 OSPI 控制器输出时钟。

    您可以在下图中看到这一点:

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanmay。

    感谢您的快速响应。

    因此、我需要知道 REFCLK 值。

    是 OSC 时钟吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 专家。

    我可以回答上面的问题吗?

    我想知道 REFCLK 的寄存器名称。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 专家。

    我可以回答上面的问题吗?

    我想知道 REFCLK 的寄存器名称。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。

    因此、我想知道 REFCLK 值。

    默认情况下、该值配置为166MHz

    并且我想知道 REFCLK 的寄存器名称。

    所以时钟设置不是通过写入单个寄存器来完成的。 该时钟源自该特定时钟的多个父时钟之一。 有关时钟及其父节点的更多信息、请参阅 TISCI 文档。 父时钟本身来自由分频器管理的 SoC PLL。

    此致、
    Tanmay